This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS Theia

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1295435/ccstudio-ccs-theia

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:MSP430F2274

男士们、

我正在尝试在 CCS Theia 上为 MSP430F2274创建一个新项目。

这完全可行还是该器件尚不受支持? 请查看我收到的错误(屏幕右下角)。

我对"入门"中给出的电路板重复了同样的步骤、这些步骤 是有效的;然而、这个示例是 针对 ARM 平台的。

这导致我认为 MSP430F2274不受支持。 我是对吗?

谢谢、

迪莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimo:

    请注意、正式发布的 CCS Theia 版本仅支持 MSPM0。 如果您从 官方下载页面下载了 CCS Theia、那么您有此版本。

    我们确实有早期采用的 CCS Theia 构建、支持更多器件、如 MSPM0。 如果您有兴趣成为一名早期采用者、请与我开展一次专门的 E2E 对话。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    非常感谢。

    我给您发送了一条私人消息。

    谢谢、

    迪莫