This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM6442:AM6442 SD 卡接口

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294930/faq-am6442-am6442-sd-card-interface

器件型号:AM6442

您好!

我参考了 AM6442的入门套件原理图和 EVM 原理图、我想知道使用开关电源轨的原因、开关电源轨是根据 SD 卡接口的复位状态启用的。 我过去使用 AM4378x 完成了相同的电路、而这时并未使用开关电源轨。 AM6442是否根据处理器复位要求开关电源?

如果我将3.3V 电压直接连接到 SD 卡,下面是什么?

这是原理图屏幕截图供您快速参考、我在 e2e 论坛中找不到相关主题。 您能解释一下吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电源开关与复位逻辑和主机 IO 电源电路需要配合使用来支持 UHS-I SD 卡、UHS-I SD 卡 使用 3.3V 信号电平开始通信、然后在更改为较快的数据传输速度之一时更改为1.8V 信号电平。 由于 SD 卡没有复位引脚、对 SD 卡进行下电上电是将其恢复到3.3V 模式的唯一方法。 主机 IO 电源必须 与 SD 卡同时关闭/打开电源并更改电压。  这些电路和运行为这些电路提供信号的软件驱动程序可确保 两个器件关闭或开启并 同时在相同的 IO 电压下运行。  

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对上一篇文章进行了编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。