This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68:SK-AM68是否始终配备了支持安全性的 AM68?

Guru**** 2561940 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294806/am68-is-the-sk-am68-always-provided-with-an-am68-where-security-is-enabled

器件型号:AM68

团队、

- SK-AM68是否 始终配备了已启用安全性的 AM68?

-这是否意味着引导加载程序代码需要经过特别签名,u-boot/内核固件映像将与非安全 AM68x 不同?

- AM62x SDK 有一个关于安全性的部分,可帮助您了解:
      https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_00_00_03/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide .html
但 AM68x 没有它。 您是否打算添加它?

您能否确认相同的 AM62x 安全术语适用于 AM68x/AM69x?

提前感谢!

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    SK-AM68是否 始终提供启用安全性的 AM68?

    AM68-SK 默认装配 FS 器件。

    -这是否意味着引导加载程序代码需要经过专门签名并且 u-boot/内核固件映像将与非安全 AM68x 不同?

    您可以在 HS-SE FS 器件上运行最终的预期 HS-SE 相关图像。

    Dan Chen 说:
    但 AM68x 没有。 是否计划添加它?

    我不这么认为。 最初的 AM62-SK 是随 GP 部件一起提供的、因此可能有迁移指南。 AM68-SK 始终随 FS 一起提供。

    Dan Chen 说:
    您能否确认同一个 AM62x 安全术语适用于 AM68x/AM69x?

    可以。

    请查看对您有用的相关 TT:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1269113/processor-sdk-am68a-am68a

    此致

    苏曼