This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:适用于 SDK 8.6的 EDGE-AI-STUDIO

Guru**** 2544010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294369/tda4vm-q1-edge-ai-studio-for-sdk-8-6

器件型号:TDA4VM-Q1

大家好、  

我之前使用的是 Edge AI Studio、支持 SDK-8.6、因此适用于这种模式。 不过、我最近了解到 Edge AI Studio 已更新为 SDK-9。 您能否指导我在哪里找到与 SDK-8.6兼容的 Edge AI Studio 版本?

此致、

拉温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布问题。

    我已经将该主题分配给了相应的专家、他将就此问题与您联系。

    感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raveen、

    目前 、Edge AI Studio Model Composer 支持的唯一版本是 SDK 9.0版本。  目前未提供支持先前 SDK 8.6版本的版本。   我们 正在规划和开发一个版本、该版本将支持多个 SDK 版本、并且将在不久的将来提供。

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raveen、

    您是否能够升级到 SDK 9.0以继续使用 Edge AI Studio Model Composer?   如果没有、您是否能够分享 SDK 8.6带来的问题。   

    提前感谢您。

    马丁