This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:SK-LCD1 LVDS/触摸眼图模板模式

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, SK-LCD1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294760/sk-am62-lp-sk-lcd1-lvds-touch-eye-mask-pattern

器件型号:SK-AM62-LP
主题中讨论的其他器件: SK-LCD1

您好

我使用 SK-LCD1 LVDS/Touch + SK-AM62-LP。
在整个信号数据中、是否存在针对 SK-LCD1 LVDS/Touch 的提供的眼图模板模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vic、

    除了 EVM、SK-LCD1没有此类数据。 但是、我们已经验证了 LCD 是否具有最高支持的分辨率、并确保了它的功能性。

    此致、
    森蒂尔