请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 主题中讨论的其他器件: TMP100
您好、在 hte SK-AM62上、有一个 I2C 硬件传感器用于读取温度。
我正在从以下位置读取温度:
root@am62xx-evm:~ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
44981
该处理器温度是从芯片读取的、而不是从专用的传感器 u11和 U33 TMP100 I2C 硬件传感器读取的?
谢谢