This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:如何从 SK-AM62上的硬件传感器读取温度信息

Guru**** 1455700 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, TMP100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1294359/sk-am62-how-to-read-temperature-info-from-hardware-sensor-on-sk-am62

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件: TMP100

您好、在 hte SK-AM62上、有一个 I2C 硬件传感器用于读取温度。  

我正在从以下位置读取温度:

root@am62xx-evm:~ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
44981

该处理器温度是从芯片读取的、而不是从专用的传感器 u11和 U33 TMP100 I2C 硬件传感器读取的?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    它是从 SoC 内的传感器读取的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bin、如果我们想从 SK-AM62上的硬件 I2C 传感器读取它、这是可行的吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我从不尝试它、但我应该可以使用 i2c-tools 命令来读取它、类似于电路板上的任何其他 i2c 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢