主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 TMDS243EVM、 AM6442、AM2434
我在 TMDS64EVM 和 TMDS243EVM 上使用 MCU+RTOS SDK 9.0。 我 有关于 AM6442 Designs AM2434 Designs 和 EVM 上 FreeRTOS 访问的 USB 支持的3个具体问题
1) 1)我们看到了 USB 当前不受支持的功能列表(来自"学院"):
不支持的特性
- 非 CDC、DFU、NCM 和 RNDIS 的 TinyUSB 类驱动器
- TinyUSB 主机核心驱动器和类驱动器
- 采用 Type C 的
- USB 2.0主机模式
- USB 双角色模式
SDK v9.1或 SDK v9.2中未来的支持是否计划使用这些项目中的任何一个? TI 如何声称 USB 3.1 支持?
2) 2) 如果我想让选项从 USB 引导任一 EVM、就 R5和 M4内核上的 FreeRTOS 而言、支持哪些版本的 USB 和功能?
(我知道 v 3.x 是否可支持、则引导时间会短于 USB v2实现)
3) 3)如果我的设计本身是 通过 USB 连接到 PC 的 USB"从站"、那么考虑 到该内核采用 FreeRTOS、是否有可能更新 PCB 上的其他 NV 存储器(可由 AM6442或 AM2434上的 R5内核引导)、 通信、还是需要利用 JTAG 和/或 UART 端口访问来实现? 我怀疑这两个 EVM 更喜欢使用 JTAG 到具有 UART 端口的 XDS110作为 CCS 路径、或者使用 Python 3.x 脚本。