主题中讨论的其他器件: TDA4VM
您好
可否谈一谈这三款 SDK 以及它们各自的应用开发?
是否必须仅选择一个供使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
可否谈一谈这三款 SDK 以及它们各自的应用开发?
是否必须仅选择一个供使用?
您好、Vic、
对于 SK-TDA4VM、请使用 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM。
有关这些 SDK 的更多信息、我们 在此处提供了一个常见问题解答、其中介绍了 Processor SDK TDA4VM 和 Processor SDK J721E 之间的差异。
我希望这可以回答您的问题。
谢谢!
法比亚纳
您好,Fraiana
感谢您的反馈。
让我详细说明一下我的具体问题:
1.目前我有 AM62相关 SDK 的开发经验。 因此、我对 TI Yocto Processor-SDK 有一定程度的熟悉。
2.我现在希望将 SK-TDA4VM 整合为另一个平台。
SK-TDA4VM SDK 好像分为 Robotics 和 Edge AI。 这是一条相辅相成的开发路径、意味着开发人员需要在机器人和边缘 AI 之间进行选择、或者他们是否可以将两者的各个方面相集成?
您好、Vic、
如果您熟悉在 AM62平台上使用 Yocto 构建 SDK、则可以借助 SK-TDA4VM 的经验、并使用适用于 J721E 的 Processor SDK Overview_Building_作为参考和指南来创建定制构建映像:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/09_00_01_03/exports/docs/linux/Linuxthe_SDK.html
谢谢!
法比亚纳
您好, Fabiana Jaimes
感谢您的答复。