主题中讨论的其他器件:AM6442、 TMDS64EVM、AM6422、 AM2434、TMDS243EVM
全部:
我在 TMDS64EVM 上使用 SDK 9.0。 我有 3个关于 AM6442设计和 EVM 的 USB 支持的具体问题
1) 1)我在 AM64x 学院中看到了记录的列表:
不支持的特性
- 非 CDC、DFU、NCM 和 RNDIS 的 TinyUSB 类驱动器
- TinyUSB 主机核心驱动器和类驱动器
- 采用 Type C 的
- USB 2.0主机模式
- USB 双角色模式
SDK v9.1或 SDK v9.2中未来的支持是否计划使用这些项目中的任何一个? TI 如何声称 USB 3.1 支持?
2) 2)如果我希望从 USB 引导 TMDS64EVM 的选项、则支持哪些版本的 USB 和功能?
(我知道 v 3.x 是否可支持、则引导时间会短于 USB v2实现)
3) 3)如果我的设计本质上是 通过 USB 连接到 PC 的 USB"从站"、那么是否可以通过 USB 路径更新 PCB 上的其他 NV 存储器(可由 AM6422引导)、 或者、我需要利用 JTAG 和/或 UART 端口访问来实现这一点吗? 我怀疑 TMDS64EVM 更喜欢具有 UART 端口的 JTAG 至 XDS110以及 CCS 路径或 Python 3.x 脚本。
谢谢!