This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:McSPI x4用作 QSPI

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1293049/am625-mcspi-x4-use-as-qspi

器件型号:AM625

您好!

我可以对 AM62、AM64、AM6x Sitara 器件有疑问吗?

我的客户正在查找具有2个 QSPI 接口的 CA53 SoC。

我认为 AM62和 AM64只有一个 QSPI IF。

如果捆绑了四个 McSPI、则 McSPI 用于 QSPI 吗?

谢谢。

GR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    感谢您的查询。

    QSPI 为每个实例具有4个 CS。  我想您的问题是、您是否可以使用4个 MCSPI 实例来创建 QSPI。

    我不确定这是否可行。  每个 McSPI 都有一个时钟输出、并且 QSPI 需要一个公共时钟输入。

    因此、我们发现了一个与之相匹配的用例。  

    GPMC 接口是否适合您?

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    感谢您的信息。

    我将向我的客户确认 GPMC 如何用于客户的用例。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:  

    理解并感谢您。

    此致、

    斯里尼瓦萨