This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM 上电期间、我们只能运行两次 multi_cam 应用。 我们可以延长运行时间吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292592/tda4vm-we-can-only-run-the-multi_cam-app-twice-during-the-power-up-of-tda4vm-can-we-run-it-more-time

器件型号:TDA4VM

您好!

 在 TDA4VM 8.1SDK 中、我们发现 在 TDA4VM 上电期间、我们只能运行两次 multi_cam 应用。 当我们退出应用时,我们调用 app_delete_graph ()、app_deinit ()和 appDeInit ()。 第三次运行应用程序时、我们可以看到错误、如下图所示。

 我们会根据特定需求多次重新启动应用程序。  

 需要你的帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在文本文件中运行应用程序之前、您能否与我共享完整的日志(所有3次迭代)以及远程内核日志(即来自./vision_apps_init.sh 的日志)?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vsdk_5F00_new.loge2e.ti.com/.../2335.multi_5F00_cam.log

    vsdk_new.log 是 来自./vision_apps_init.sh 的日志。

    multi_cam.log 是 multi_cam 应用程序的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在版本日志中看到许多未发布的引用。 SDK 演示会在退出应用程序之前完成所有发行版的工作。 请问您是否修改了应用程序?

    是否可以在退出应用程序之前释放所有创建的数据对象?

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们更改应用程序。 我们仅使用捕获、访问和 aewd 节点。 我们会在退出应用程序之前释放所有数据对象。 Init()中的对象位于 DeInit()中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    128.094658 s:  VX_ZONE_ERROR:[ownReleaseReferenceInt:307] Invalid reference
       128.095254 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd5ed40 of type 00000816 at external count 1, internal count 0, releasing it
       128.095257 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=user_data_object_104) now as a part of garbage collection
       128.095281 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd5ef60 of type 00000816 at external count 1, internal count 0, releasing it
       128.095284 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=user_data_object_105) now as a part of garbage collection
       128.095305 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd5f180 of type 00000816 at external count 1, internal count 0, releasing it
       128.095307 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=user_data_object_106) now as a part of garbage collection
       128.095327 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd948b8 of type 0000080f at external count 125, internal count 0, releasing it
       128.095330 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=image_114) now as a part of garbage collection
       128.095367 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd94b70 of type 0000080f at external count 125, internal count 0, releasing it
       128.095369 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=image_115) now as a part of garbage collection
       128.095400 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd94e28 of type 0000080f at external count 125, internal count 0, releasing it
       128.095402 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=image_116) now as a part of garbage collection
       128.095433 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd950e0 of type 0000080f at external count 125, internal count 0, releasing it
       128.095435 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=image_117) now as a part of garbage collection
       128.095465 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1050] Found a reference 0xffffbbd95398 of type 0000080f at external count 125, internal count 0, releasing it
       128.095468 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1052] Releasing reference (name=image_119) now as a part of g

    上述日志表明许多资源未被释放,这就是上下文试图释放相同资源的原因。  

    您能否解决上述错误和警告?

    此致、

    尼基尔