This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:am62a7有两个 R5,一个是 MCU;另一个用于设备管理代理

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292134/am62a7-am62a7-has-two-r5-one-is-mcu-other-one-is-for-device-managent

器件型号:AM62A7

am62a7有两个 R5, 一个是 MCU;另一个是用于设备管理代理;

 对于设备 managent 的 R5可以用于运行 tiovx 到驱动程序相机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM62Ax 上、摄像头驱动程序运行在 A53内核的 Linux 中。 用于 ISP 的驱动程序在器件管理 R5上  

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     设备管理 R5的源代码是否 可以 由自定义进行修改?

    LDC 还在  设备管理 R5Registered上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你可以在器件管理 R5上修改源代码。 请从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM62A:下载或申请以下 SDK

    • MCU-PLUS-SDK - AM62A: 器件管理源代码
    • firmware-builder-AM62A: ISP 驱动程序、TI OpenVx

    此致、

    建中市