This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何通过 SPL 获取 mcu1_0内核的 mcusw mcal drv 代码

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292005/tda4vm-how-to-pull-up-the-mcusw-mcal-drv-code-of-mcu1_0-core-through-spl

器件型号:TDA4VM

你好

    我希望在 A72中运行 Linux 时、在 SDK 中启动并运行 mcusw->mcal_drv->examples->can 提供的示例代码。 我看到有官方的 SPL 方法、但看完文件后还是不能开始。 我的操作是否有问题、或者是否有任何解决方案可以提供帮助。

我将更改 makefile 中 DM 的路径

2.i 在制作 u-boot 后将 sysfw.itb tiboot3.bin tispl.bin u-boot.img 文件替换为引导

3.I 按如下方式修改了软连接:J7 -mcu-R5F0_FW -> TDA4_R5_app_mcu1_0_release_strip.xer5f

但是、系统无法启动。 将显示以下日志

U-Boot SPL 2021.01 (Nov 14 2023 - 09:20:40 +0800)
Model: Texas Instruments J721E SK R5
Board: J721EX-EAIK rev A1
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar')
Trying to boot from MMC2
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.8(release):v2.8-226-g2fcd408bb3-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 22:56:45, Mar  3 2023
I/TC: 
I/TC: OP-TEE version: 3.20.0 (gcc version 9.2.1 20191025 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10))) #1 Fri Mar  3 22:59:24 UTC 2023 aarch64
I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC: Primary CPU initializing
I/TC: SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar')
I/TC: HUK Initialized
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_get_response:101 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:150 Failed to get response (-65523)
E/TC:0 0 sa2ul_init:59 Failed to get SA2UL device
E/TC:0 0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x00063c20 failed
I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
E/TC:0 0 
E/TC:0 0 Core data-abort at address 0x10 (translation fault)
E/TC:0 0  esr 0x96000005  ttbr0 0x9e894000   ttbr1 0x00000000   cidr 0x0
E/TC:0 0  cpu #0          cpsr 0x800003c4
E/TC:0 0  x0  000000009e867000 x1  0000000000000010
E/TC:0 0  x2  0000000000000000 x3  0000000000000000
E/TC:0 0  x4  0000000000000001 x5  0000000000ffffff
E/TC:0 0  x6  0000000000000002 x7  000000009e89c190
E/TC:0 0  x8  000000009e89c190 x9  000000009e884d70
E/TC:0 0  x10 0000000000000000 x11 0000000000000000
E/TC:0 0  x12 000000009e89c100 x13 000000000000000a
E/TC:0 0  x14 00000000ffffffff x15 0000000000000020
E/TC:0 0  x16 000000009e813c40 x17 0000000000000000
E/TC:0 0  x18 0000000000000000 x19 000000009e89eca0
E/TC:0 0  x20 000000009e89eca8 x21 0000000000000007
E/TC:0 0  x22 000000009e873000 x23 000000009e8736a0
E/TC:0 0  x24 0000000100000000 x25 0000000000000000
E/TC:0 0  x26 0000000000000000 x27 0000000000000000
E/TC:0 0  x28 0000000000000000 x29 000000009e89ec30
E/TC:0 0  x30 000000009e80e3ac elr 000000009e80e3cc
E/TC:0 0  sp_el0 000000009e89ec30
E/TC:0 0 TEE load address @ 0x9e800000
E/TC:0 0 Call stack:
E/TC:0 0  0x9e80e3cc
E/TC:0 0 Panic 'unhandled pageable abort' at core/arch/arm/kernel/abort.c:572 <abort_handler>
E/TC:0 0 TEE load address @ 0x9e800000
E/TC:0 0 Call stack:
E/TC:0 0  0x9e8087dc
E/TC:0 0  0x9e81506c
E/TC:0 0  0x9e807fd8
E/TC:0 0  0x9e805520

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1.I am changing the DM in the makefile

    您更改了 DM 的路径、这是否意味着您的 CAN 示例作为系统的器件管理器运行? 您需要在设备管理器中运行 Sciserver、否则将不会满足 SCI 客户端请求。 此调试调用还指示没有 Sciserver 正在运行:

    TC:0 ti_sci_get_response:101消息接收失败(-65523)

    您能否用原来的 DM 替换 DM? 并尝试在 MCU-R5F0_0之外的内核上运行? 原因是、如果要从 MCU R5F 内核0运行、则需要将 Sciserver 集成为高优先级线程。 使用另一个内核、如 MCU2_1会更简单。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例代码 mcusw->mcal_drv->examples->can 中是否没有 Sciserver? 如何更改为启用 Sciserver? 您能为我提供参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 MCAL 示例中,我们在 makefile 中添加了 SCI 服务器库文件,  

    此致

    M·塔伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何修改 mcusw->mcal_drv->examples->can 的代码? 目前、此代码是一个裸机例程、是否有必要添加 RTOS? 如何初始化 sciserver? 请更具体地说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当希望不仅仅运行 Sciserver 时、才需要添加 RTOS。 例如、有一个裸机 SCI 服务器参考、在本例中、您只需运行该实现。 如果要并行运行其他一些应用程序、则需要使用 RTOS 来在这两者之间切换。

    如果您需要 CAN 应用程序、则可以在 MCUSW 项目中使用我们的参考 Boot App、查看 mcuss_demos 下的内容:

    TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-09_00_00_02/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos

    您将了解如何设置 RTOS 来创建 CAN 任务和 Sciserver 任务。 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    埃里克