This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:EDGE-AI-STUDIO

Guru**** 2550170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292004/edge-ai-studio-edge-ai-studio

器件型号:EDGE-AI-STUDIO

我当时正尝试使用 Edge AI Studio 进行物体检测。 我发现为我的 myTI 帐户分配的时间和内存限制分别为4小时和4GB。

我想知道:

1)如果我想使用更多的存储空间,有没有像更多存储空间的付款方式可用的方法?

2)如果我的申请时间超过4个小时,是停止训练(正在进行的任何过程)还是分配给另一个,以便该过程不会在中间停止?

3)是否通过使用任何方法延长时间和提供存储器?

4) 4)您是否为使用 Edge AI Studio 提供延长时间和更长内存的高级付款方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将该主题提请 Edge AI Studio 专家注意。 他们很快就会回复给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    感谢您与我们联系。  目前我们不支持 BYO(自带)计算或存储,我们也没有付费层级。   我确实有好消息,但 截至11月5日, 存储限制已增加到8GB,培训/编译的24小时滚动限制 提高到6小时。

    在6小时 时间限制内启动的训练/编译过程将 一直运行到完成,即使运行时间超过了限制。

    请告诉我这是否解决了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:
    非常感谢您提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    谢谢