This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:管壳温度

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1292380/66ak2g12-case-temperature

器件型号:66AK2G12

您好!

在环境温度70C 下工作时、外壳顶部温度为110C。

它运行良好、但结温范围为-40C 至105C。

它可以在这种条件下使用吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Park、您好!

    感谢您的查询。

    请分享您正在使用的器件型号。

    请参阅下面的器件选型和 POH 表。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Park、您好!

    客户必须估算结温并确保这处于器件规格范围内。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2g12.pdf

    5.8 ABY 封装的热阻特性

    此致、

    斯里尼瓦萨