This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:建议使用 TDA4 OSPI DQS 下拉电阻

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1291971/tda4vm-tda4-ospi-dqs-pull-down-resistance-recommend

器件型号:TDA4VM

您好!

 我了解建议 根据  流在 DQS 使用下拉电阻器。 但它应该有多大的价值? EVM 原理图使用1K、但 Jacinto7 AM6x/DRA8x/TDA4x 原理图检查清单(链接)表示、建议在 DQS 上添加一个弱(100k Ω)下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我们将此任务重新分配给电路板设计专家。 请给我们的团队一两天时间来查看您的查询并回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议遵循经测试的 TI EVM (1K Ω 下拉电阻)。