您好、Champs:
HW:TI EVM 板
SW: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-08_05_00_11
客户将 SPI1代码添加到 vision_apps\platform\j721e\rtos\MCU2_0\main.c 中、该代码会卡在 SPI_open 中。
如何解决问题?
void SPI_open (uint32_t 实例、uint32_t 域)
{
SPI_Handle SPI;
SPI_Params spiParams;
// uint32_t 实例,域;
//域= 1;
//实例= 1;
SPI_HWAttrs SPI_cfg;
appLogPrintf ("spi_open 实例=%d、域=%d 输入........... \n",实例,域);
SPI_INIT();
SPI_socGetInitCfg (域、实例、&SPI_cfg);
appLogPrintf ("spi_open 实例=%d、域=%d spi_cfg.intNum=%d…… \n"、实例、域、spi_cfg.intNum);
SPI_cfg.enableIntr = true;
SPI_cfg.edmaHandle = NULL;
SPI_cfg.dmaMode = false;
spi_cfg.chnCfg[0].dataLineCommMode = MCSPI_DATA_LINE_COMM_MODE_4;
SPI_socSetInitCfg (域、实例、&SPI_cfg);
SPI_PARAMS_INIT (&spiParams);
spiParams.transferMode = SPI_MODE_BLOCKING;
spiParams.transferCallbackFxn = NULL;
spiParams.frameFormat=SPI_POL0_PHA1;
spiParams.transferTimeout = 0;
spiParams.mode = SPI_MASTER;
appLogPrintf ("...之后的 SPI_PARAMS_init \n");
//memcpy (&spiParams、&SPI_defaultParams、sizeof (SPI_Params);
SPI = SPI_OPEN (域、实例和 spiParams);
如果(SPI = NULL)
{
appLogPrintf ("Error initializing SPI\n");
//转至 Err;
}
否则
{
appLogPrintf ("SPI_%d 正在初始化... \n",实例);
}
}
谢谢
此致
闪耀