This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358:am3358/add SPI device tree/run spidev_test

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1359542/am3358-am3358-am3358-add-spi-device-tree-run-spidev_test

器件型号:AM3358

我按照本用户指南进行操作、并尝试测试 SPI 函数。

3.2.4.12.SPI–适用于 AM335X 的 Processor SDK Linux 文档

 如下图所示、SPI 器件树添加在文件"arch/arm/boot/dts/am335x-boneback.dts"中。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPI1{&S}
状态="可以";
pinctrl-names ="默认";
pinctrl-0 =<&SPI1_PINS_s0>;
spidev@0{
SPI-max-frequency =<24000000>;
寄存器=<0>;
兼容="Rohm、dh2228fv";
};
};

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 如下图所示、将 SPI 器件树/pinmux 添加到文件"arch/arm/boot/dts/am335x-boneback-common.dtsi"中。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPI1_PINS_s0:pinmux_SPI1_pins{ 
PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_SPI0_SCLK、PIN_INPUT、MUX_MODE0)
AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_SPI0_D0、PIN_OUTPUT_PULLUP、MUX_MODE0)
AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_SPI0_D1、PIN_INPUT、MUX_MODE0)
AM33XX_PADCONF (AM335x_PIN_SPI0_CS0、PIN_OUTPUT、MUX_MODE0)
>;
};
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

在我将新的 AM335x-boneback.dtb 复制到 B-Bone 并运行 spidev_test.c 后。

终端显示消息如下所示

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

root@am335x-evm:/bin#./sidev_test.out
增量 SPI 模式:0x0
每字位数:8
最大速度:500000Hz (500KHz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
但 spi0_SCLK 不输出时钟信号

如何解决此问题