This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:在构建配置中包含/排除 syscfg

Guru**** 2554910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1359304/ccstudio-include-exclude-syscfg-in-build-configuration

器件型号:CCStudio

我有一个针对多种硬件变体的 CCS 工程。 我想通过构建配置来执行该操作。

 对于硬件变体、我希望有不同的 syscfg 文件。

我知道我可以通过 CCS (.cproject)"排除构建外"。 但是、这可以通过构建配置中的设置来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道我可以通过 CCS (.cproject)"从构建中排除"。 但是,这可以通过 Build Configuration 中的设置来实现吗?

    可以。 如果排除一个文件、则该文件将仅应用于活动编译配置。 因此、如果您有多个配置、则可以为特定的构建配置排除某些文件。