请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 大家好、我是 Francesco。
我有板 Sitara AM6442用于将 Cortex R5F 库开发到 IAR 环境。
我是否能够支持定义电路板的启动?
- 我不需要 MPU。 我想知道需要启动什么(引导、RAM、外设、计时器钟、IRQ、 ) 然后正确包含 FreeRTOS。
- 然后、我只需要为 R5F 启用 core0并禁用 core1。 如何执行该操作?
- 我开始执行一些操作、例如、IRQ 管理不清除挂起的 IRQ。
- 另一个问题是如何为我的应用(TCMA-TCMB)配置所有 RAM
- 我需要您对此电路板的支持、因为我需要理解、因为现在移植到 IAR 似乎非常困难
我开始做一些事情、因为我是从您的项目启动到 Code Composer Studio、
谢谢。