This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:使用 SysConfig 的 DDR 配置参数说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, SYSCONFIG, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358870/am62p-q1-parameter-clarification-on-ddr-configuration-using-sysconfig

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62P-LPSysConfigAM62P

嗨、大家好。  

我们正在根据 AM62P54设计定制电路板。

作为起始参考、我们使用了 EVM 板 SK-AM62P-LP

主存储器为 LPDDR4 (Micron MT53E512M32D1ZW-046AUT:B)。

使用 SysConfig DDR 子系统寄存器配置(0.10.01)、可以非常简单地配置上述存储器的时序。

但有几个参数在 EVM 板上使用的默认配置中被禁用:

启用周期性 WDQ 矫正

定期 ZQ 校准

在 AM62P TRM 或数据表中、我没有找到有关此类设置以及应何时激活的过多信息。

考虑此参数涉及 ZQ 校准和写入水平调整、如果我的系统必须在宽温度范围内运行、我认为它们应该有用。 我对吗?

作为设计限制、我们的电路板必须在-40°至85°(环境)范围内正常运行。 我是否应该将上面列出的两个参数设置为有效? 激活它们也有缺点?

感谢您的回复!

祝你有个好日子!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    是的、您回答正确。  这些参数是可供客户选择的、但如果您具有较宽的工作温度范围(即-40至125C)、通常可以启用这些参数。  ZQ 校准只会启用存储器侧的定期校准(始终启用处理器 IO 的定期 ZQ 校准)。  启用这将引起一个非常轻微的性能冲击、这是因为每256ms 一个校准命令将被发送到内存。

    同样、WDQ 调平将实现周期性 WDQ 调平、在我们的测试中、这在高达125°C 的工作温度下是必要的。  当在85°C 以下运行时、我们已在禁用此特性的情况下实现了稳定运行。  但您需要执行自己的应力测试、以确定这是否对您的电路板有必要。  此训练每71ms 执行一次、并需要几微秒来完成。  启用后、我们发现这会导致某些系统的实时性能出现问题。

    此致、

    詹姆斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部清除! 非常感谢!