您好!
我们使用 J721e EVM 进行测试。 我们可以借助 SBL 在 MCU1上引导和运行 RTOS 定制项目。 我们可以使用 U-Boot 和 SPL 在 A72上引导并运行 QNX 映像。
我们无法 同时运行 MCU 应用程序和 QNX。 我们曾尝试使用 QNX U-Boot 设置并将"app"文件添加到引导存储器、但只有 QNX 映像在引导。 我们是否需要 实施其他步骤?
此致、
安德烈安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 J721e EVM 进行测试。 我们可以借助 SBL 在 MCU1上引导和运行 RTOS 定制项目。 我们可以使用 U-Boot 和 SPL 在 A72上引导并运行 QNX 映像。
我们无法 同时运行 MCU 应用程序和 QNX。 我们曾尝试使用 QNX U-Boot 设置并将"app"文件添加到引导存储器、但只有 QNX 映像在引导。 我们是否需要 实施其他步骤?
此致、
安德烈安
尊敬的 Adrean:
A72上的 QNX 和 R5内核上的 RTOS 是 TI SDK 支持的架构。 可参考 PSDK QNX SDK 文档+ PSDK RTOS SDK 文档以了解更多详细信息。 支持 SPL (Uboot)和 SBL (RTOS)引导流程。
Vision Apps 文档 中显示了一些开箱即用支持的示例。 Vision Apps 构建说明 可用于让演示在 TI EVM 上运行。
此致、
kb
您好、Andrean:
参考上面的 Vision Apps 链接、可以按照下面标记部分中的说明创建演示图像。

例如、密集光流演示可以运行: 视觉应用用户指南:密集光流应用。
对于出现的问题、建议遵循 SDK 说明。 之前是否成功启动了受测电路板?
此致、
kb
您好!
感谢您的回答。
我们尝试了多种启动选项:
tiboot3.bin (SBL)+ tifs.bin +应用程序(使用 MulticoreImageGen 生成)
我们可以从主域和 MCU 域引导 R5F 内核。
tiboot3.bin (SPL)+ u-boot.img + uEnv.txt + tispl.bin + sysfw.itb + QNX-IFS
QNX 引导正常。
tiboot3.bin (SPL)+ u-boot.img + uEnv.txt + tispl.bin + sysfw.itb + QNX-IFS +固件二进制文件(保存在 rootfs/lib/firmware 中)
QNX 和所有 R5F 内核从主域引导正常。
tiboot3.bin (SPL)+ u-boot.img + uEnv.txt + tispl.bin + sysfw.itb + QNX-IFS + 应用程序(从 MCU 域为 R5f 内核生成)
QNX 靴子精细 但是 R5F MCU 域的应用程序无法引导。
我们不了解为何无法使用 SPL 引导 R5F MCU 域。 我们想知道这是否可行、以及是否有其他方法从 QNX 引导设置启动 R5F MCU 域?
我们已查看了 SDK 的文档、但找不到关于如何同时运行 QNX 和 R5F MCU 域的任何说明。
此致、
安德烈安
您好、Andrean:
关于:
QNX 靴子罚款 但是 R5F MCU 域的应用程序无法引导。
[/报价]是否有可用于所发现问题的 MCU R5和/或 A72日志?
对于"如何 与 R5F MCU 域一起运行 QNX "、您想在 MCU R5F 上运行什么?
谢谢。
kb
您好!
我们通过 MCU 和主 UART 连接到电路板。 当 R5F MCU 域应用程序未引导时、我们可以看到来自 U-Boot 和 QNX 的日志、但没有看到来自 MCU 的日志。
我们已经创建了一个定制的 R5F 项目来打印消息并使 LED 闪烁。 我们使用 IPC Echo 示例中的链接器文件。 QNX 配置为 [+keeplinked]启动-j721e-evm -v -r0xA0000000、0x1000000、1 以允许 R5F 访问 DDR4。
此致、
安德烈安
好的、
您是否曾尝试在 MCU R5F 引导应用开始时仅添加循环打印。
这将表明 MCU R5 Boot 应用程序映像已成功加载并正在运行。
如果打印不起作用、下一步是在引导应用程序开始时添加一个 while (变量== 0xSomeValue)、并连接一个调试器以查看是否成功加载了引导应用程序。
如果未成功加载引导应用程序、则需要重新访问构建环境/链接器文件。
此致、
kb