This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH sdk8.6内核崩溃问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1289937/tda4vh-q1-tda4vh-sdk8-6-kernel-crash-issue

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、TI 专家

    SDK 版本: 08_06_00_12

    电路板:   tda4vh 客户电路板

    引导模式: SBL

     在 TDA4VH 上、有一个每2-3天发生1次:的错误

[2023-10-10 10:20:24] [   51.963925] Kernel panic - not syncing: stack-protector: Kernel stack is corrupted in: hrtimer_nanosleep+0x118/0x118
[2023-10-10 10:20:24] [   51.974443] CPU: 0 PID: 721 Comm: mcumsg_client Tainted: G           O      5.10.162-g76b3e88d56 #1
[2023-10-10 10:20:24] [   51.983471] Hardware name: HIKAUTO AE-B50036-M (DT)
[2023-10-10 10:20:24] [   51.988341] Call trace:
[2023-10-10 10:20:24] [   51.990793]  dump_backtrace+0x0/0x1a0
[2023-10-10 10:20:25] [   51.994449]  show_stack+0x18/0x28
[2023-10-10 10:20:25] [   51.997758]  dump_stack+0xc8/0x120
[2023-10-10 10:20:25] [   52.001151]  panic+0x16c/0x340
[2023-10-10 10:20:25] [   52.004196]  __stack_chk_fail+0x30/0x40
[2023-10-10 10:20:25] [   52.008025]  __arm64_sys_nanosleep+0x0/0xd0
[2023-10-10 10:20:25] [   52.012197]  __arm64_sys_nanosleep+0x94/0xd0
[2023-10-10 10:20:25] [   52.016456]  el0_svc_common.constprop.0+0x80/0x260
[2023-10-10 10:20:25] [   52.021231]  do_el0_svc+0x24/0x90
[2023-10-10 10:20:25] [   52.024535]  el0_svc+0x14/0x20
[2023-10-10 10:20:25] [   52.027576]  el0_sync_handler+0xb0/0xb8
[2023-10-10 10:20:25] [   52.031397]  el0_sync+0x180/0x1c0
[2023-10-10 10:20:25] [   52.034705] SMP: stopping secondary CPUs
[2023-10-10 10:20:25] [   52.038622] Kernel Offset: disabled
[2023-10-10 10:20:25] [   52.042097] CPU features: 0x28040422,20006008
[2023-10-10 10:20:25] [   52.046438] Memory Limit: none
[2023-10-10 10:20:25] [   52.049483] ---[ end Kernel panic - not syncing: stack-protector: Kernel stack is corrupted in: hrtimer_nanosleep+0x118/0x118 ]---

   我们已检查 C71的 R5的 MPU 和 MMU、以确保 RTOS 不会影响 Linux。  

   TI 专家能否帮助您确定此问题的可能原因?  非常感谢。

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    日志并不指出特定外设崩溃。

    内核堆栈损坏的情况。 任何运行2-3天可导致这种情况的应用程序? 系统处于空闲状态还是正在运行有源用例?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  基尔西

    问题之前是在我们的应用程序运行时发生的。 系统空闲当前正在测试中。

    此致、

    亚历克斯