您好!
如果 A72 Linux 在 TDA4AL 中启用 USB3.0、R5是否可以控制 DSS/eDP?
-
串行器/解串器无法在 RTOS 和 Linux 之间共享(软件限制)。 目前、串行器/解串器共享的所有配置均在 Linux 驱动程序中完成、如果串行器/解串器在 MCU 内核中运行的 RTOS 中使用、则不能在 Linux 中使用
如果 SERDES 配置由 Linux 端完成、那么 R5 RTOS 的哪种操作会产生问题?
我在 k3-j21s2-vision-apps.dts 中注释掉以下代码、以便在 Linux 端为 USB 3.0启用 SERDES、而 USB 驱动程序无法正常工作。 (无法识别任何 USB 设备、摄像头也无法正常工作。 有时引导时出现内核严重错误)
/*
&serdes_wiz0 {
status = "disabled";
};
*/
此致、
威尔逊。