大家好!
在我的应用中、我们打算使用16位 NOR 闪存进行引导、然后通过 EMIF 使其可用于程序 DSP。
关于地址的连接、第221页的"spruh16b"数据表建议连接图4-8的"B"型"、
因此、DSP 的 EM_BA[1]上有一个[0]的闪存。
在"SPRS727C"数据表第76页中、对于从 NOR 闪存引导、地址 A[14:0]连接至 DSP 的 EM_[14:0]、因此不使用 EM_BA[1]。
如何将 NOR 闪存的地址连接到 DSP、以便它正确引导、然后可以将它用作工作存储器?
此致、
丹尼尔