This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:[SW]如何使用 MCU2_1启动 MCU3_0?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1274211/tda4ve-q1-sw-how-to-use-mcu2_1-startup-mcu3_0

器件型号:TDA4VE-Q1

您好,TI:器

我可以使用 MCU2_1启动(或运行) mcu3_0吗?

如果可能的话、给我一个演示代码!

Br  

李平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李平:

    您是指从 MCU2_1启动 mcu3_0吗? 这是可能的、但没有可用的演示代码。 您可能可以参考 SBL 中的现有代码以了解它如何启用 mcu3_0。 然后、您需要将其移植到 MCU2_1上。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    I ues SBL_SlaveCoreBoot 函数、但 Sciclient_service 返回 CSL_EFAIL。

    因此、我不知道误差在哪里。

    没有 SB 流程、这些函数的使用顺序是什么?

    Br

    李平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李平:

    奇怪的是、您是否在 MCU2_1上链接正确的 sciclient 库? 我们无法在 MCU2_1上使用 sciclient_direct 库。 您能检查一下吗?  

    此外、您能否分享 此 API 调用的完整参数信息?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    我按您的方式来尝试、MCU2_1使用 sciclient_indirect、只有 mcu1_0使用  sciclient_direct 。所以 Mbey 它不是使用 MCU2_1中的 SBL 代码、您能为我确认一下吗?

    mcu1_0、mcu3_0中的相同代码由 mcu1_0启动。

    Br

    李平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李平:

    此 TT 有任何进一步的更新? 请告诉我们是否可以将其关闭。  

    此致、

    布里耶什