This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6671:将 python 版本27更改为321以在 CCS 中编译

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1287844/tms320c6671-change-python-version-27-to-321-for-compile-in-ccs

器件型号:TMS320C6671

您好!

如何 在 CCS 1240中将 python 版本从 python 27更改为 python 321?  

来自 C:\Python27\python:没有名为 gitversionbuilder 的模块

至 Python 321

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川先生、

    因为这个问题与 CCS 12.4有关、而非处理器器件 C6671有关、  

    移至 TI 的 CCS 论坛-子组。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    尚卡里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川先生、

    [quote userid="578305" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1287844/tms320c6671-change-python-version-27-to-321-for-compile-in-ccs 如何 在 CCS 1240中将 python 版本从 python 27更改为 python 321?  [/报价]

    这种情况的背景是什么? 对于使用 python 脚本的工程、是否会收到编译错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它使用 Python27已经很多年了、我喜欢更新到 python312、

    问题是如何更新 CCS 1240以使用 python312?

    C:/Python27/python ../ versionInfo.py

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它使用 Python27已经很多年了、我喜欢更新到 python312、

    问题是如何更新 CCS 1240以使用 python312?

    C:/Python27/python ../ versionInfo.py

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那又怎么样?  

    CCS 本身对 python 没有直接依赖关系。 但 CCS 中可能有一些实用程序会执行此操作。 许多示例工程依赖于 Python。

    因此、如果您能够确切地解释 Python 和 CCS 是什么情况会很好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "CCS 中可能有一些实用程序会执行此操作。 许多示例项目都依赖于 Python。"

    您是否具有示例代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有示例代码吗?

    我建议为您的器件尝试使用现有的 SDK。

    例如: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-C667X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川先生、

    适用于 C6671的最新处理器 SDK 是"   RTOS - C667X—适用于 C667X 的 PROCESSOR-SDK-RTOS 处理器 SDK"-版本6.3。

    其中大约有" 56 " PDK 示例。

    [常见问题解答] TMS320C6678:如何为 C6678生成 CCS PDK 示例? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    但它们都不使用/取决于 python。  

    我认为、您的定制软件 使用的是 python。 如果不是、请将我在上面链接中提供的列表中的特定示例指出。

    此致

    尚卡里