This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:EMIF 接口

Guru**** 1640460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502, TMS320C5517, TMS320VC5501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282095/tms320c5517-emif-interface

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TMS320VC5502、、 TMS320VC5501

早上好!

我需要从 DSP TMS320vc5502迁移到 TMS320c5517。

如何在 TMS320c5517上配置 EMIF 接口?

提前感谢

吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    所有 EMIF 示例均位于 C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\EMIF。 您可以在 SPRC133驱动程序或库| TI.com 中找到 C55x 低功耗 CSL。

    有关 C5517 EMIF 的文档位于 C5517 TRM: TMS320C5517数字信号处理器(修订版 B)(TI.com)的第4章中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是查找有关新 CLS 库的文档。

    是否存在用于 DSP 配置的 TI 工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    遗憾的是、没有适用于 C55x DSP 的 GUI 配置工具。 所有 EMIF 相关的函数都在 inc/csl_emif.h 和 inc/csl_emif.c 中 src。 当然、您可以参阅 C5517 RTM 以了解 EMIF 寄存器定义、因此您可以直接访问 EMIF 寄存器。 其中包括具有 EMIF 寄存器位图定义的 inc/cslr_emif.h。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming 您好、

    我在查找有关 C5517的 EMIF 库的文档时遇到问题。   对于 DSP 5502、有标题为"TMS320VC5501/5502 DSP 外部存储器接口(EMIF)参考指南"的文档(spru621f.pdf)。

    是否有类似的 C5517文档?

    我正在对库进行逆向工程、我注意到编译器不接受"ioport "指令。  

    通过注释掉'ioport '指令、编译器将不再生成错误。

    是否不再支持也不再需要"ioport"指令?

    如果不再需要它、为什么它仍然存在于库中?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    在 SPRUH16B 中、第4章完全针对 EMIF。

    ioport 仍用于存储器映射的 IO 空间。 对于 CSL 03.08.00低功率,您必须使用 CGT for C5500 4.4.1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我已经深度阅读了 EMIF 接口文档的第4章、其中对寄存器配置非常有帮助。

    但是、我需要使用 CSL 库的文档、因为曾经使用 C5502 (spru621f.pdf)。"

    关于 CSL 库版本03.08.00低功耗您提到(我实际上是使用 C55_CSL_3.08.01)、C5500 4.4.1的 CGT 是什么?我在哪里能找到它?

    此致、

    吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    没有适用于 C5517 EMIF 的其他文档。

    您可以在以下位置获得 CGT for C5500 4.4.1: 德州仪器(TI)处理器的代码生成工具:下载

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    从随附的映像可以看到、CGT 4.4.1编译器已安装。

    尽管如此、'ioport '指令未被解析、编译会错误地失败。

    如何解决此问题?

    关于该文档、我具体需要有关 CSL 库管理的信息、而不一定是 EMIF 上的信息。

    在哪里可以找到它们?

    我不认为 TI 会在提供库时不会提供使用所需的文档。

    此致、

    吉多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    ioport 定义由 C5500 CGT 4.4.1进行处理。 我安装了用于 CCS 12.5.0的 C5500 CGT 4.4.1、导入了 UART 中断示例和 CSL 工程。 示例构建良好。 您可以看到、这两个 CCS 工程中使用了许多 ioport。

    还请确保 CCS 工程属性中的编译器版本正确:

    最后要检查的事情。 确保 也安装了 DSP/BIOS 5.42.02.10。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我不使用 C5505、但使用 C5517:DSP/BIOS p5.42.02.10与 C5517兼容吗?

    我已下载并安装文件 bios_setupwin32_5_42_02_10.exe、但 Code Composer 无法识别它。 我应该如何将其纳入项目中?

    上次你没有回答我关于 CSL 库的问题:我可以在哪里找到关于它们的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    有关 C55xx 低功耗 CSL 的所有信息位于 C:\ti\c55_LP\C55_CSL_3.08.01\doc 目录下。

    让 CCS 挑选新安装的组件:

    1. CCS --> Window --> Preferences --> Code Composter Studio -->产品

    2.将 DSP/BIOS 安装路径添加到产品发现路径:

    3.按"Refresh"可扫描所有新添加的组件(如 DSP/BIOS)

    4.然后将其添加到 CCSP 中。

    此致、