主题中讨论的其他器件:TMS320VC5502、、 TMS320VC5501
早上好!
我需要从 DSP TMS320vc5502迁移到 TMS320c5517。
如何在 TMS320c5517上配置 EMIF 接口?
提前感谢
吉多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好!
我需要从 DSP TMS320vc5502迁移到 TMS320c5517。
如何在 TMS320c5517上配置 EMIF 接口?
提前感谢
吉多
尊敬的 Guido:
所有 EMIF 示例均位于 C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\EMIF。 您可以在 SPRC133驱动程序或库| TI.com 中找到 C55x 低功耗 CSL。
有关 C5517 EMIF 的文档位于 C5517 TRM: TMS320C5517数字信号处理器(修订版 B)(TI.com)的第4章中。
此致、
明
尊敬的 Guido:
遗憾的是、没有适用于 C55x DSP 的 GUI 配置工具。 所有 EMIF 相关的函数都在 inc/csl_emif.h 和 inc/csl_emif.c 中 src。 当然、您可以参阅 C5517 RTM 以了解 EMIF 寄存器定义、因此您可以直接访问 EMIF 寄存器。 其中包括具有 EMIF 寄存器位图定义的 inc/cslr_emif.h。
此致、
明
Ming 您好、
我在查找有关 C5517的 EMIF 库的文档时遇到问题。 对于 DSP 5502、有标题为"TMS320VC5501/5502 DSP 外部存储器接口(EMIF)参考指南"的文档(spru621f.pdf)。
是否有类似的 C5517文档?
我正在对库进行逆向工程、我注意到编译器不接受"ioport "指令。
通过注释掉'ioport '指令、编译器将不再生成错误。
是否不再支持也不再需要"ioport"指令?
如果不再需要它、为什么它仍然存在于库中?
提前感谢
尊敬的 Ming:
我已经深度阅读了 EMIF 接口文档的第4章、其中对寄存器配置非常有帮助。
但是、我需要使用 CSL 库的文档、因为曾经使用 C5502 (spru621f.pdf)。"
关于 CSL 库版本03.08.00低功耗您提到(我实际上是使用 C55_CSL_3.08.01)、C5500 4.4.1的 CGT 是什么?我在哪里能找到它?
此致、
吉多
尊敬的 Guido:
没有适用于 C5517 EMIF 的其他文档。
您可以在以下位置获得 CGT for C5500 4.4.1: 德州仪器(TI)处理器的代码生成工具:下载
此致、
明
尊敬的 Guido:
ioport 定义由 C5500 CGT 4.4.1进行处理。 我安装了用于 CCS 12.5.0的 C5500 CGT 4.4.1、导入了 UART 中断示例和 CSL 工程。 示例构建良好。 您可以看到、这两个 CCS 工程中使用了许多 ioport。
还请确保 CCS 工程属性中的编译器版本正确:
最后要检查的事情。 确保 也安装了 DSP/BIOS 5.42.02.10。
此致、
明
尊敬的 Guido:
有关 C55xx 低功耗 CSL 的所有信息位于 C:\ti\c55_LP\C55_CSL_3.08.01\doc 目录下。
让 CCS 挑选新安装的组件:
1. CCS --> Window --> Preferences --> Code Composter Studio -->产品
2.将 DSP/BIOS 安装路径添加到产品发现路径:
3.按"Refresh"可扫描所有新添加的组件(如 DSP/BIOS)
4.然后将其添加到 CCSP 中。
此致、
明