This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:MCAN INT 错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1286770/tda4al-q1-mcan-int-error

器件型号:TDA4AL-Q1

您好,

   我们使用 SDK 版本8.6、

当我们在 Core 2-1中使用 MCAN1和 MCAN4时、我们使用124和192的中断源将中断配置为 MCAN1_ MCANSS_ MCANSS_ LVL_INT_0和 MCAN4_ MCANSS_ MCANSS_ LVL_INT_0、并调用 BrsHW_ enableInterrupt 函数、但无法进入中断。 请帮助检查中断源是否正确以及是否有任何其他必要条件需要配置。 使能中断功能的屏幕截图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将您的问题发布到 TI 处理器的 E2E 论坛。 分配到该线程的专家由于今天印度的公众假期而不在办公室。 请在本周结束之前收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MCAN1_MCANSS_ MCAN_ LVL_INT_0和 MCAN4_ MCANSS_ MCAN_ LVL_INT_0是中断源、您也可以在 mcusw 示例中看到。

    此致

    M·塔伦