This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:Linux SDK's glibc is evue 2038问题?

Guru**** 2541070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1286181/am5718-linux-sdk-s-glibc-is-evade-2038-issue

器件型号:AM5718

您好

我对 AM571x Linux SDK 有疑问吗?

在最新的 SDK (8.02)中、我认为使用的内核避免了2038问题。

glibc 是如何存在的?

如果不是、是否有更新  EWAY 2038问题的计划?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    在最新的 SDK (8.02)中、我认为使用的内核避免了2038问题。

    [/报价]

    没错。

    如果不是、是否有更新  EWAY 2038问题的计划?

    [/报价]

    这在8.2 SDK 中没有涉及。 目前还没有关于9.x SDK 的具体计划。 当9.x 版本的 SDK 出现后、请查看版本说明。

    此致、
    基尔西

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    感谢您的信息。

    我了解。

    此致、

    GR