尊敬的 TI 技术支持团队:
我已成功从 u-boot 中的 EEPROM 检索到 MAC 地址。 此时、我在传递此 MAC 地址以在 Linux 中配置 cpsw2g 网络接口时需要帮助。 我已经完成了 MAC 地址检索部分、但我不确定如何在 u-boot 中将其传递给 Linux。 我需要有关相关设置和步骤的指导、以确保 Linux 可以在 u-boot 中利用从 EEPROM 读取的 MAC 地址。 如果有任何相关文档、示例代码或建议、请提供给我。
感谢您的帮助、期待您的回复!
此致、