This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:为 j7200_evm 构建 R5F FreeRTOS 示例

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1286433/dra821u-building-r5f-freertos-example-for-j7200_evm

器件型号:DRA821U

如何构建本页介绍的以下示例?

pdk_09_00_01链接

示例

应用名称

说明

支持的内核

FreeRTOS 任务切换

freertos_test_task_switch

FreeRTOS 任务开关示例测试执行以下操作:
1.使用信标在乒乓任务之间切换
2.使用直接到任务的通知在乒乓任务之间切换
3.从 ping 任务切换到 pong 任务,然后再使用信号切换回 ping 任务,这里有一个任务切换

mcu1_0、mcu1_1、MCU2_0、MCU2_1

我已经尝试过

make -s All Board=j7200_EVM BUILD_PROFILE=debug core=MCU2_0

这会构建多个.xer5f 文件、但不使用 FreeRTOS。 大多数.xer5f 映像都已发布、因此没有符号。 只有几个生成的调试映像、但它的集合有点奇怪、这些是唯一生成的调试映像。

  1. CSL_i2c_led 闪烁_app_mcu1_0_debug.xer5f
  2. CSL_MAILBOX_SENSOR_RECEIVER_APP_mcu1_0_DEBUG.xer5f
  3. ocmc_memory_benchmark_app_freertos_mcu2_0_debug.xer5f (它被命名为 debug、但没有符号)

出现构建错误、

/bin/sh:1:未找到 Mono:Not Found

这似乎与 SBL 构建相关、如果你能指出在哪里获取单声道也有帮助的话。

谢谢

杰夫

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否可以尝试在 build 文件夹中运行以下内容:

    make -s freertos_test_task_switch board=j7200_evm build_profile=debug core=MCU2_0

    如果操作成功、您应该能够 在 PDK 中看到 freertos_test_task_switch_mcu2_0_debug.xer5f 二进制/freertos_test_task_switch/bin 文件。   如果构建未成功运行、或者如果您无法看到  freertos_test_task_switch  文件。

    此致、

    内哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我不会骗你的。" 我可以构建此处列出的任何内容。

    创建帮助板=j7200_evm

    但我仍然没有符号、如何加载符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffrey。

    这些符号已经是 .xer5f 文件调试版本的一部分。

    可以使用 readelf 命令进行检查。

    谢谢。