This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:AM3356

Guru**** 2556430 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1286315/am3356-am3356

器件型号:AM3356

尊敬的社区:

我刚刚尝试在 Sitara 处理器 AM3356上运行 Profinet 示例。 当我加载项目时、我能够构建示例、但如果我尝试调试、则会显示这两条错误消息。

有人知道我做错了什么吗?

此致

表示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SDK 文件中、安装后内部有这两个文件:gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q1-update 和 gcc-arm-none-eabi-7-2018-Q2-update。 但现在他告诉我,gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-Major 找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说过、

    Unknown 说:
    我只是想在 Sitara 处理器 AM3356
    上运行 Profinet 示例

    您使用的是哪个特定 SDK?

    谢谢。

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中。

    我正在使用这一个 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-05.01.00.11-Windows-x86-64安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说过

    感谢您提供更多信息。 TI 已停止支持基于 TI-RTOS SDK 的 AM335x 软件开发。 请参阅 此公告 并在其中查找资源。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好感谢您的支持简中

    此致

    表示