请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 我注意到、当数据进入 FCP 模块时、会有一个16位→12位 LUT 表用于将输入 raw16转换为 raw12、然后将 raw12传递到 CFA。 但通过查看 SDK 代码、16to12的 LUT 表调用20to16的 LUT 表、而默认分配
函数中的状态是禁用的、因此我有一个问题、这里的位转换关系是什么、 以及有多少位图像输入到 CFA 模块?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到、当数据进入 FCP 模块时、会有一个16位→12位 LUT 表用于将输入 raw16转换为 raw12、然后将 raw12传递到 CFA。 但通过查看 SDK 代码、16to12的 LUT 表调用20to16的 LUT 表、而默认分配
函数中的状态是禁用的、因此我有一个问题、这里的位转换关系是什么、 以及有多少位图像输入到 CFA 模块?
您好!
但该 LUT 不是作为来自 DCC 的输入吗? 上述代码仅设置了默认参数、但这些参数将 被 DCC 配置文件覆盖。
我看到、对于 imx390传感器、在文件夹 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_00_12\images/sensor_drv\imx390\DCC_xmls\WDR (linearr)中、 它使用16to12 src (LUT_CFA_16to12_G07.txt)。
此致、
布里耶什