This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:TDA4VE 如何将显示模块从 eDP 更改为 MIPI-DSI

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282440/tda4ve-q1-tda4ve-how-to-change-the-display-module-from-edp-to-mipi-dsi

器件型号:TDA4VE-Q1

您好、专家:

 您能告诉我如何将显示模块从 eDP 更改为 MIPI-DSI 吗? TDA4VE _RTOSSDK:ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_05_00_11。

  此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VE _RTOS visison app,在我们的应用中、我们使用 DSI1转串行器/解串器 UB941来控制 LCD 显示屏。  ,我想知道如何使用 DSI1的指导信息来配置相关代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 CSITX 输出格式吗? 或 DSI 输出格式?  

    在 SDK 中、支持 DSI0输出、但不支持 DSI1。  

    但支持 CSITX。  

    那么、您能否说明一下您要使用哪个输出?

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         在 RTOS SDK 中、我的意思是 DSI 输出格式(DSI1)、而不是 CSITX 输出格式、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDA4VE-Q1:支持 J721S2上 DSI 输出的两个通道-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛 

    我想知道该 RTOS 驱动程序 补丁是否 已 完成?它对我们非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尚未完成、 SDK 仍不支持 DSI1。

    此致、

    布里耶什