This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH:J784S4 EVM 以太网接口错误:未知符号:gEnetPhyDrvVsc8514引用自 devnp-cpsw2g.so 使用最新 PSDK QNX 和 RTOS

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1276054/tda4vh-q1-tda4vh-j784s4-evm-ethernet-interface-error-unknown-symbol-genetphydrvvsc8514-referenced-from-devnp-cpsw2g-so-with-latest-psdk-qnx-and-rtos

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

大家好、

我们有 TDA4VH - J784S4 EVM 电路板上、尝试建立以太网接口( am0 )在 QNX ,请参考以下文档

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/08_06_00_07/exports/docs/qnx_sdk_components_j784s4.html#

QNX - SDK 使用的 SDP - 7.1

BSP 软件包已安装、

QNX 软件开发平台7.1
QNX SDP 7.1屏幕板支持 j784s4 (具有调试符号)
适用于德州仪器 Jacinto 7 j784s4评估模块的 QNX SDP 7.1 BSP
QNX SDP 7.1多媒体- OpenMAX IL API (具有调试符号)

利用最新的 PSDK QNX 和 RTOS、  

QNX - dr-download.ti.com/.../ti-processor-sdk-qnx_j784s4_09_00_00_03.tar.gz

RTOS - https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-zv2DZbDzFz/09.00.00.02/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_00_00_02.tar.gz

遵循构建步骤- https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/09_00_00_03/exports/docs/build_steps_j784s4.html

编译是成功的、但当我们尝试使用前面提到的步骤启动以太网接口时、

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/08_06_00_07/exports/docs/qnx_sdk_components_j784s4.html#

下面的屏幕截图显示了符号链接错误、

未知符号:gEnetPhyDrvVsc8514引用自 devnp-cpsw2g.so

 

请向我们提供有关此错误的说明、为何 PSDK QNX 和 RTOS 的最新版本会发生此错误。

请注意-在 j721e_evm 板上也观察到同样的问题、所遵循的过程与上述各自 BSP 的过程相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是针对 SPL+Uboot 还是针对 SBL 构建?

    此外,在运行 IO-pkt 命令之前,是否可以运行"slog2info -w &"并共享生成的日志以尝试启动网络驱动程序?

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们正在构建 SPL+Uboot

    sold2info 启动后的 PFB 日志消息

    J784S4-EVM@QNX:/# slok2info -c
    J784S4-EVM@QNX:/# slok2info -w &
    [1] 573465
    J784S4-EVM@QNX:/# random.5 low 0 ----- 不同步-----
    random.5高0----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.031 console.2 0 ----- 在线---
    Console.2输出0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.038 random.5 0---- 在线---
    random.5默认值0----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.039 random.5..0 ----- 在线---
    random.5..0 slog 0----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.001 DEVB_SDMMC_am65x.4105 0 ----- 在线---
    DEVB_SDMMC_am65x.4105 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.003 DEVB_SDMMC_am65x.4106 0 ----- 在线---
    DEVB_SDMMC_am65x.4106 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.130 iokt.434187 0---- 在线---
    iopkt.434187 main_buffer 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.133 IO_USB_OTG.434188 0 --- 在线---
    IO_USB_OTG.434188 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.537 tisci_mgr.479246 0 ----- 在线---
    tisci_mgr.479246 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.544 shmemallocator.491537 0 ----- 在线---
    shmemallocator.491537 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.558 tiipc_mgr.495634 0 ----- 在线---
    tiipc_mgr.495634 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.737 tiudma_mgr.499731 0 ----- 在线---
    tiudma_mgr.499731 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.776 ti_vpu_codec_mgr.503828 0 --- 在线---
    TI_VPU_CODEC_mgr.503828 slog 0 ----- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.972 screen.507925 0 --- 在线---
    Screen.507925 slog 0--- 不同步-----
    Jan 01 00:00:00.981 screen.507925..0 ----- 在线---
    SCREEN.507925..0默认值0--- 不同步-----
    Jan 01 00:00:01.015 devf_j7_ospi.520214 0 ----- 在线---
    devf_j7_ospi.520214 slog 0 ----- 不同步-----

    J784S4-EVM@QNX:/# ifconfig
    LO0:flags=8049 MTU 33136
    INET 127.0.0.1网络掩码0xFF000000
    INET6 ::1前固定长度128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    J784S4-EVM@QNX:/# IO
    io IO-blk.so IO-pkt-v6-HC IO-USB-OTG
    J784S4-EVM@QNX:/# io-pkt-v6-hc -d cpsw2g
    J784S4-EVM@QNX:/#未知符号:gEnetPhyDrvVsc8514引用自 devnp-cpsw2g.so
    未知符号:gEnetPhyDrvVsc8514引用自 devnp-cpsw2g.so
    未知符号:从 devnp-cpsw2g.so 引用的 EnetOsalDflt_initCfg
    Jan 01 00:01:28.006 iopkt.598042 0 ----- 在线---
    Jan 01 00:01:28.007 iopkt.598042 main_buffer* 0 TCPIP Starting
    JAN 01 00:01:28.007 iopkt.598042 main_buffer 0 smmu 支持已禁用
    Jan 01 00:01:28.008 iopkt.598042 main_buffer 0正在初始化 IPsec...
    Jan 01 00:01:28.008 iopkt.598042 main_buffer 0完成

    JAN 01 00:01:28.008 iopkt.598042 main_buffer 0 IPsec:已初始化的安全关联处理。

    JAN 01 00:01:28.033 iopkt.598042 main_buffer 0无法加载 devnp-cpsw2g.so:(null)


    J784S4-EVM@QNX:/# ifconfig
    LO0:flags=8049 MTU 33136
    INET 127.0.0.1网络掩码0xFF000000
    INET6 ::1前固定长度128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaisali、

    我认为我已经找到了根本原因、需要与一个开发人员交谈。 我明天会回到你的身边。

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个问题,有几个文件被遗漏了9.0发行版。 我建议在9.0版本更新之前使用8.6版本。

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已创建9.0补丁程序、应尽快添加到 TI.com。

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaisali、

    Enet 补丁现作为 PSDK QNX 版本的一部分提供。 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-9Xj3fFxxXw/09.00.00.03/psdkqa-9.0-enet-patch.tar.gz

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的更新、我们将尝试更新您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaisali、

    您是否有更新? 如果可能的话、我想结束一下。

    -MN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的支持、请关闭它。

    此致、

    维萨利 B