This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何为 j7200_evm 申请 Elektrobit Tresos Installer_Command 2018-03-27.7z

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283279/dra821u-how-do-i-request-elektrobit-tresos-eb_24_installer_commanddownload2018-03-27-7z-for-j7200_evm

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的支持团队:

该 MCU 软件用户指南指出、我必须使用 Elektrobit Tresos 工具

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/09_00_01_01/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_cfg_ug_top.html

其中显示"输入 TI FAE 提供给您的激活密钥"

@ Brad Caldwell、您能给我提供钥匙吗?

我正在使用

  • Linux Ubuntu 22.04 LTS
  • j7200_evm
  • TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j7200-EVM-09_00_01_01

工具的作用是什么? 汽车开放系统架构

我没有将 DRA821U 用于汽车、该工具是否仅用于汽车? 我是否需要此工具?

即使我不必使用此工具、它是否会有所帮助、它是否会取代 SysConfig?

我在哪里下载此工具?

谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    该工具用于配置我们在 MCUSW 项目中提供的 MCAL 驱动程序。 MCAL 是定义硬件抽象层的 AUTOSAR 标准的子集、也称为 AUTOSAR 堆栈中的底层。

    如果您不使用 AUTOSAR、从技术上而言不需要它。 您仍然可以使用 MCAL、因为它们是不同外设(GPIO、计时器、PWM)的驱动程序。 PDK 中有等效的驱动程序。 两者都包含在 RTOS SDK 中、但 MCAL 已通过安全认证、且 PDK 通用。

    如果您希望继续请求密钥、则上面有一个很好的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238147/faq-tda4vm-how-to-get-eb-tresos-studio-for-mcal-development-and-customer-license

    Unknown 说:
    即使我不必使用此工具、它是否会有所帮助?是否可以替代 SysConfig?

    不是、它用于 MCAL 配置、而不是系统配置。

    谢谢。

    埃里克