This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AWB 校准

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1281172/am62a7-awb-calibration

器件型号:AM62A7

您好、  TI 专家  

AWB 算法中的增益计算与 DCC 上显示的色温之间是否存在关系?

我发现、当 DCC 上的色温从3000变为8000时、增益值基本上保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    Unknown 说:

    是的、这不存在直接影响、但增益和色温应该有一些对应关系。

    Unknown 说:
    我发现当 DCC 上的色温从3000变为8000时、增益值基本保持不变

    AWB 从您的校准输入获取每个参考原始文件的色温信息。
    您必须为每个原始图像文件正确输入它。

    如果您手动将其从3000更改为8000、在某些条件下可能不会出现增益、但这仍然可能会影响 AWB 计算色温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 刚

    我不是手动修改色温。 当我在线调试 H3A 时、屏幕从亮变为暗、DCC 的色温从3000变为8000。 此时、场景保持不变、增益保持不变。

    目前、校准 AWB 后 DCC 色温计算中存在错误。 例如、当色温最初为8000k 时、DCC 仅显示5000K。

    我想问一下、基于无效的 CFA 模块、AWB 的校准是否准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在线调试 H3A 时,屏幕从亮变为暗, DCC 中的色温从3000变为8000。 此时,场景保持不变,增益保持不变。


    场景的明暗程度如何?

    您可以在黑暗的情况下检查 H3A 输出是否过低(例如、全为0)。

    目前、校准 AWB 后 DCC 色温计算中存在错误。 例如、当色温最初为8000k 时、DCC 仅显示5000K。

    [/报价]

    如果 AWB 校准正确、这是预料之外的。
    您能否共享 AWB 校准输出图、xml 文件和8000K 原始图像(和拐点)?

    这是什么类型的传感器?

    我想问 AWB 的校准是否基于无效的 CFA 模块而准确。

    我不确定我是否理解这个问题。
    什么是"无效的 CFA 模块"?

    AWB 仅从 H3A 获取输入。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享 AWB 校准输出图、xml 文件和8000K 原始图像(和拐点)?

    e2e.ti.com/.../case.zip

    AWB 只接收来自 H3A 的输入。

    在调整 AWB 之前、只要确定 H3A 并且屏幕亮度合适、对于 AWB 就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享!

    AWB 校准看起来合理(基准电压范围为7419K 至2399K。

    什么是"8000K.RAW"的黑电平(经过线性化后)?

    它实际上是在8000K 照明下吗?
    如果是、则超出了您的 AWB 校准范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高刚

    什么是"8000K.RAW"[/报价]

    64

    它实际上是在8000K 照明下吗?
    如果是、则超出 AWB 校准范围。

    照度计显示接近8000。

    我给你的档案是由我复制。 实际有效的 AWB 文件在校准期间色温为8K。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此8000K 原始图像与您的校准 xml 文件不一致(不在校准曲线上)。
    在这种情况下、AWB 可能无法猜测色彩温度。

    8000K 灯是您的校准灯之一吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我使用的所有原始图像。

    目前的问题不是色温计算错误只发生在8000K。  即使在7000K 下、计算出的色温也超过5000。

    我给出了一个8000K 的例子、因为在8000K 时色温的差异更大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    8000K 光(8000K.RAW)是您的校准光之一吗?
    您的所有校准灯是否都有此问题?

    我需要更好地了解您的情况。
    请澄清一下。

    通常、对于您的所有校准灯、AWB 应正常工作、并为您的所有校准灯提供预期的色温(正如调优工具中指定的)。
    如果您用超出校准范围的其他灯进行测试、AWB 可能有问题。

    我不清楚您的测试是针对校准灯还是其他灯。

    鉴于您共享的"asamplesensor_kneeppoints.txt"(全部在10.18 case.zip 中)、8000K.RAW 图像明显超出了您 xml 文件中的校准范围。
    如果校准灯中有8000K 原始图像,那么您的 "asamplesensor_kneeppoints.txt"可能是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng

    您是否会共享使用的所有校准图像?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    e2e.ti.com/.../23.10.16.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 彭

    非常感谢您的分享!

    我认为8000K 映像不能是8000K。 虽然我将所有图像放入 DCC 工具,但8000K 图像与其他图像不一致:

    因此,你的8000K 图像一定有一些错误,无论是光源或 光度计 .

    8000K 是如何生产的? 组合用于生成其他正常图像的其他光源? 或涉及新的光源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    此8000K 原始图像乘以增益(DCC 显示为5000时计算出的增益)。

    8000K 的生产环境与校准图像相同,两者都在灯箱中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    您是说图像8000K 应用了 AWB 增益吗? 如果是、请 提供低于8000k 且无 AWB 增益的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    此8000K 原始图像乘以增益(DCC 显示为5000时计算出的增益)。

    [/报价]

    这就是为什么我们感到困惑。

    通常、如果在调优工具和 SDK 源代码中正确输入了所有参数、则 AWB 应在校准场景中正常工作。
    若要在传感器中应用 AWB 增益、需要将 AWB 的"SENSOR_PRE_GAIN"设置为1。

    我还使用您的原始图像在下面创建了一个 AWB 校准项目、您可以对照您的项目进行检查。
    我在项目中假设伽马值为50、黑电平为64 (我不确定它们是否正确、但校准输出图对我来说很好)。

    e2e.ti.com/.../test_5F00_AWB_5F00_X3C.7z