This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:DIP 开关对于 eMMC BOOT0和 eMMC UDA 引导是否不同?

Guru**** 2554130 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283530/tda4vh-q1-is-the-dip-switch-different-for-emmc-boot0-and-emmc-uda-booting

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:J784S4XEVM

您好 专家,

         是   J784S4XEVM 上 eMMC BOOT0和 eMMC UDA 引导的 DIP 开关不同?、对应的是 SW11和 SW7。

        我在 PDK 用户指南中看到它们是不同的。

         software-dl.ti.com/.../boot_k3.html

        6.将引导模式更改为 eMMC UDA 分区并引导电路板:SW8:1000 0000 SW9:0000 0000 (__LW_AT__eMMC UDA )

        1.通过 BOOT0分区将引导模式更改为 eMMC 引导:SW8:1000 0000 SW9:0100 0000。       ( eMMC BOOT0)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="549451" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283530/tda4vh-q1-is-the-dip-switch-different-for-emmc-boot0-and-emmc-uda-booting "]

    6.将引导模式更改为 eMMC UDA 分区并引导电路板:SW8:1000 0000 SW9:0000 0000 (__LW_AT__eMMC UDA )

            1.通过 BOOT0分区将引导模式更改为 eMMC 引导:SW8:1000 0000 SW9:0100 0000。       ( eMMC BOOT0)  

    [/报价]

    是的、eMMC BOOT0和 eMMC UDA 的开关设置是不同的、以便区分分区(即在何处获取引导信息和引导)。

    此致、
    苏德黑尔