This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM64X/AM62X:AM64X 和 AM62X 中的 WDT 计时器到期时如何重置 SOC?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283237/faq-am64x-am62x-how-to-reset-the-soc-when-wdt-timer-expires-in-am64x-and-am62x

器件型号:AM6442

简介:

看门狗计时器的主要应用是作为系统监控器来检测和复位"失控"SOC。

当程序执行出错或软件或器件无法正常工作时、看门狗计时器将帮助将 SOC 保持已知状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的 AM64X 和 AM62X 器件支持 DWWD (数字窗口式看门狗)。  

    DWWD 打开一个可配置的时间窗口、在这个时间窗口中安全装置必须被处理。 任何在这个时间窗口之外处理看门狗的尝试、或者在这个时间窗口中处理看门狗的失败、将导致看门狗为自 CPU 生成一个 NMI。

    在这种情况下、谁应该重置崩溃的内核? 通常、期望是在 WDT 到期时使 SOC 自复位、但 AM64X 和 AM62X 器件上运行的 MCU+ SDK 代码目前不支持这种方式。 (注意、Linux 将在 Linux 看门狗计时器生成 NMI 后复位处理器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    解决方案:

    配置 ESM 以将 RTI 中断路由到错误输出、错误输出是热复位源之一。

    RTI 超时 -> ESM 事件 -> CTRL MMR 寄存器(控制复位从 ESM 错误事件激活或者不从 MMR 寄存器激活)。

    通常、您必须遵循以下步骤。

     1.设置看门狗过期时间。

    2.初始化 ESM 模块

    3.将 WDT 到期事件路由到 ESM 输出和中断优先级应配置为 高  

    4.控制 CTRL_MMR 寄存器以确定 SOC 是否应通过 ESM 模块进行复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    示例:

    1.可以使用 SDL RTI 模块 API 配置 WDG 计时器。 其提供有 AM64x 和 AM62x 的 MCU+SDK。  

    我们可以根据运行 WDG 计时器和 SoC 的内核选择 RTI 实例。  

    2.您可以通过查看 AM62x TRM 的表10-2和表10-3以及 AM64x TRM 的表9-68和表9-71、在 ESM 配置中配置 RTI 事件。  

    ESM 配置和初始化  

    在上面的屏幕截图中、配置了主 ESM 事件163、并为其设置了高优先级中断、因为事件163对应于 AM62x 中的 Wkup_RTI0。  AM64x 中的配置也类似。  

    要了解位图结构和 ESM 配置,您可以查看 此处附加的常见问题解答 。

    3.将 AM62x 中 WKUP_CTRL_MMR0寄存器的第17位或 AM64x 中的 CTRL_MMR0寄存器设置为0、以启用 ESM 模块对 SoC 的复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结论:

    进行上述更改后、您可以看到 SoC 在 WDG 计时器到期后得到复位。

    附加下面的 AM62x 和 AM64X 示例应用:

    e2e.ti.com/.../8345.Wdg_5F00_Reset_5F00_AM62x.zip

    e2e.ti.com/.../2068.WDG_5F00_Reset_5F00_AM64X.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:

    1. AM62X 和 AM64X 器件上不支持单个复位内核、以防看门狗过期。
    2. ESM 错误输出应该被配置为高电平(如果您将优先级配置为低电平、SOC 将不会被复位)。
    3. 如果您为其他 ESM 错误启用了高优先级中断、那么也可能会由于 ECC 错误而复位 SOC。 在这种情况下、对于 RTI 错误、优先级应配置为高、对于其他 ESM 错误、优先级应配置为低。