您好、TI!
我有两个问题需要帮助:
1.我使用的是 AM62A7、如何使用 SDK9.0进行 OTA 升级、请帮助指导我如何实现 OTA 升级。
AM62A7是否支持 CAN+Differential Upgrade (增量升级)以实现 OTA 升级? 如何操作?
此致、
道洪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Schuyler:
关于问题1:您是否在使用 TI SDK? 您是否想问 TI 是否具有适用于 SDK 的 OTA 功能?
============================
是、我使用的是 TI SDK (版本:09.00.01.03)。
是的、我想知道 TI SDK 是否具有 OTA 功能。 此外、是否有其他 OTA 升级方法可用于 TI AM62A7?

关于问题2:您是否在问 CAN 接口上是否有 OTA 功能? 您能否说明一下差分升级是什么?
============================
是的、我们需要通过 CAN 总线接口进行 OTA 升级、OTA 升级方法可以选择差分升级。
当前的 SDK 版本是否支持差分升级?
下面的链接说明了差分升级的概念。
https://docs.pycom.io/updatefirmware/diff_ota/
此致、
道洪
您好!
感谢您解释什么需要和什么是差异升级。
TI 当前不提供任何类型的 OTA 解决方案。 TI 与 Foundars.IO 的公司建立了合作伙伴关系。我建议与他们联系并向他们说明您的要求。
关于 CAN 接口、我曾提到过、该接口不支持 OTA。 Foundaries.io 当前处于与电路板的直接网络连接上。 但是、如果您与我们联系、也许他们可以提供解决方案。
此致、
舒耶勒