This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3351:是否需要将 Marvell 88e1512的中断引脚与 am3351 Sitara 相连

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282779/am3351-is-it-required-to-connect-interrupt-pin-of-marvell-88e1512-with-am3351-sitara

器件型号:AM3351

您好!

我们正在使用 Marvell 88e1512以太网 phy (56-QFN)。  

 am3351 GPIO 引脚是否需要连接 PHY 的12引脚(LED[2]/INTn) 来对 PHY 执行 ping 操作?

如果需要连接、则我要在 am3351 Sitara 中连接哪个引脚?

在我们的板12引脚没有连接到 Sitara 它被用作测试点.   

此致、

Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mounika。

    感谢您的查询。

    是否 需要连接 PHY 的12引脚(LED[2]/INTn) 才能使 am3351 GPIO 引脚 ping 通 PHY?

    这取决于应用程序。

    请阅读 EPHY 数据表以了解支持的功能。

    如果需要连接、则我要在 am3351 Sitara 中连接哪个引脚?

    在我们的板12引脚没有连接到 Sitara 它被用作测试点.   

    [/报价]

    您应该能够使用任何可配置为中断的引脚。

    请参阅以下内容

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00204

    这适用于 DP83867、仅供参考。

    我可能无法回答与设计相关的任何问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨