This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU 和 R5F 之间的[EtherCAT slave]数据共享

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1281489/am6442-ethercat-slave-data-sharing-between-pru-and-r5f

器件型号:AM6442

您好

如何在 PRU 和 R5F 之间共享 EtherCAT 从站的数据? (例如、使用相同的 SRAM 区域)

(如果 TI 协议栈和第三方协议栈之间的共享机制不同、那么我想同时了解这两者。)

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    感谢您的提问。

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、您好!

    PRU 将数据写入 SRAM、然后应用程序从 SRAM 中的相应位置读取数据。

    (如果 TI 协议栈和第三方协议栈之间的共享机制不同、我想同时了解这两个协议栈。)

    该机制对于 TI 协议栈以及第三方协议栈都是相同的。

    此致

    阿什瓦尼