This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:生成错误 j7200_evm RTOS PDK

Guru**** 2557500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282278/dra821u-build-error-j7200_evm-rtos-pdk

器件型号:DRA821U

我正在尝试构建 PDK RTOS

我猜 GCC 工具链应该在哪里。 没有书面证明 对于 RTOS PDK 中的 R5s、

software-dl.ti.com/.../processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/pdk_j7200_09_00_01_03/docs/userguide/j7200/getting_started.html#build-steps

本文记录了 Linux gcc 工具链

software-dl.ti.com/.../processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Overview/GCC_ToolChain.html

我有这个 SDK、它位于我的路径中、

~/ti/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_02_00_02/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin

我还尝试了

~/ti/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_02_00_02/linux-devkit/sysroots/aarch64-linux/usr/bin

当我尝试生成该错误时、

make -s All Board=j7200 BUILD_PROFILE=debug core=MCU2_0

***未找到 gcc-arm 编译器。 请参阅用户指南以下载其中的内容。  停止。

我尝试了 gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf 我有该软件包并将该容器添加到我的路径

但这不起作用、

  • 请告诉我,哪一个 gcc 是需要的?
  • 我可以从何处下载它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也发现了这种差异。 SDK 9.0版本中现在有一些与 J7200相关的更改。

    J721E SDK 支持下载编译器、但通过查看脚本、可以看到以下下载链接:

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG

    您可以将其下载到任何所需位置。 如果将其下载到 SDK 顶层目录、这是最简单的解决方案。 如果它不在您的顶级 SDK 目录中、则可以使用此变量告诉 PDK 您在哪里下载并提取了编译器:

    工具_安装路径=

    例如、如果我将其下载到/home/erick 并在主目录中解压、则会位于/home/erick/ti-cgt-armllvm_2.1.3.LTS.中 那么我的新命令将是:

    make -s All Board=j7200 build_profile=debug core=MCU2_0 toolchain_install_path=/home/erick

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    埃里克