This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-LCD1:我们可以推荐一个用于 SK-AM62的7&quot 触摸板吗?

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-LCD1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1281209/sk-lcd1-could-we-recommend-a-7-touch-panel-that-would-work-with-sk-am62

器件型号:SK-LCD1

大家好、

正如标题所说的... 我的客户的机箱只能容纳7英寸触摸显示屏、因此我对此提出了疑问。

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francois:

    该 EVM 上的 LCD 连接器专为我们的 SK-LCD1 (10.1" LCD)定制。 可能没有相同引脚的7" LCD。 客户可能需要开发适配器板来连接 EVM。

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senthil:

    谢谢你。


    此致、
    François μ A。