This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SDK:08.06.00.12 vision_apps (APP_srv_camera)

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1280495/tda4vm-sdk-08-06-00-12-vision_apps-app_srv_camera

器件型号:TDA4VM

您好!

我们可以通过"app_multi_camera"中的"FRAME_id"获取每个图像帧。 我们如何为"app_srv_camera"中的每一帧图像建立索引? 本演示中似乎没有相关的循环语句?

此致、

跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yueqian:

    多凸轮中的 frame_id 仅在 for-loop 中用于设置迭代次数。

    您可以在 srv 演示中执行相同的操作、假设初始管道连接有4个帧、然后从第5个帧传输到 while 循环、您可以在该循环中为每个循环递增变量。

    希望这可以解答您的疑问。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!

    此致、

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  
    如果该主题需要任何内容、请告诉我。
    如果没有、我们可以关闭这个、然后继续其他打开的线程。

    此致、

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 这个线程可以关闭。

    谢谢你。

    此致、

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!