This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何使用 SERDES1 /0的基准时钟?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1279805/tda4vh-q1-how-to-use-the-reference-clock-for-serdes1-0

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好!

TDA4VH 开发板参考设计使用 SERDES1连接到 PCIe x4通道连接器、使用 SERDES0连接到 PCIe x2通道连接器、并连接到 USB-C 端口。

  1. SERDES1的参考时钟 SERDES1_REFCLK 用作接收时钟、PCIE_REFCLK0_P/N_OUT 断开(在物料清单中使用0欧姆电阻器表示为"DNI")。

  2. SERDES0的参考时钟 SERDES0_REFCLK 已断开(在物料清单中指示为"DNI"、使用0欧姆电阻器)、且 PCIE_REFCLK1_P/N_OUT 用作时钟输入。

    请帮助解释进行此连接的原因以及如何使用参考时钟?

    其次、我们要将 SERDES0的 SERDES0_TX2/RX2用于 USB 类型 A 的 SSTX/RX。 这里应该如何配置参考时钟?

    谢谢你。