This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:APP_srv_camera (SDK:08.06.00.12 vision_apps)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1279518/tda4vm-app_srv_camera-sdk-08-06-00-12-vision_apps

器件型号:TDA4VM

您好,

当我们运行"app_srv_camera "时、我们发现输出帧速率非常低、只有5 FPS 左右。
我想问一下、这是否是由于四部摄像机的每一帧图像的时钟输出可能不一致?
能否理解为、当四个摄像机的捕获图像不匹配时、该帧无法连接成一个循环视图、从而导致低帧率?
什么是触发方法? 内部触发器或外部触发器。

此致、

跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yueqian:

    在 SDK8.6版本上、SRV 输出在30fps 下运行正常。 5fps 可能是因为传感器没有以正确的 fps 输出帧。 在这种情况下、节点将等待帧可用、这会使 fps 更慢。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果认为 SRV 节点支持 YUV422作为输入格式、您是否可以首先使用 LDC 节点或 DSS M2M 节点将其转换为 YUV420格式、然后使用其作为 SRV 节点的输入?  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用"vxuColorConvert()"进行转换,但失败了。 您能否提供一个 使用 LDC 节点将 YUV422格式转换为 yuv420的简单示例? 非常感激。

    此致、

    跃迁市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅多摄像头示例、它使用 YUV422传感器的 LDC 节点。  

    此致、

    布里耶什